This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:GPCCEDV 工具出错

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813456/bq4050-error-with-gpccedv-tool

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

大家好、

我使用 bqstudio 生成了"GPCPackaged.zip" (基于6个日志文件和1个配置文件)并将其上传到 GPCCEDV。 但回复是"杂 项信息.txt"文件、其中包含以下消息"ProcessType=CEDV"。

ProcessType 等于1。 "ProcessType=1"。

我解压缩 了"GPCPackaged.zip"、并将"config.txt"中的这个 ligne 从"ProcessType=1 "更改为"ProcessType=CEDV"、然后重新压缩了"GPCPackaged.zip"。

然后、我将新的"GPCPackaged.zip"上传到 GPCCEDV。 但目前没有 gpc_do_not_reply@ti.com 的答复。

问题出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该工具已启动并正在工作。 该文件的任何配置问题都可能导致工具无法获取参数。 请根据 GPCCEDV 页面配置 zip 文件。

    您应将学习 SOC 保持在 FIT 最大值和 FIT 最小阈值范围内。

    例如8 < 5 < 2、其中8表示 FIT 最大值、5表示学习、2表示 FIT 最小值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    了解 SOC、FIT 最大值和 FIT 最小值是正确的:

    FIT 最小值= 9.

    了解 SOC = 7

    时基故障最大值= 3

    问题的另一个原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FIT 最小值不能为9、必须为3。 FIT 最大值必须为9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉电池、

    这是一个拼写错误。

    FIT 最大值设置为9。 FIT 最小值设置为3。

    问题出在哪呢?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已关闭 ,https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/812715的重复数据删除