This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:Chem ID 选择工具不接受我的数据

Guru**** 2551410 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813031/bq34z100evm-chem-id-selection-tool-not-accepting-my-data

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好!

我正在尝试使用 Lion 电池组执行 Chem ID 测试。

但是、TI 电量监测参数计算器报告 以下错误

精度误差:偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划

我已经查看了日志文件、对我来说似乎是正确的。  即使 Excel 中的图也与化学 ID 选择工具(GPC)指南中给出的示例图类似。

我的精度满足该指南中给出的要求我的 config.txt 文件是正确的。

我使用最新的 BQ Studio 生成日志文件、并根据需要删除了多余的文本、仅保留指定的列标题。  我已将压缩的日志和配置文件附加到此消息。

是否有人可以建议为什么 Chem ID 选择工具不起作用?

e2e.ti.com/.../3162.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需要经过的时间 V、I 和 T。其余部分可以删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    根据 ID 选择工具指南:

    "由于列位置是在 config.txt 文件中定义的、因此列可以按任何顺序排列。 日志文件
    如果数据大小不合适、则可以有一些其他未在该工具中使用的数据列(不需要删除它们)
    为提交准备的.zip 文件的大小不超过2 MB。"

    我的 config.txt 文件明确指定了应使用的列、因此无需删除多余的列。

    尽管如此、我还是按照您的建议执行了操作、并删除了所有无关的列。  它仍然没有被接受。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处上传您的日志、我们将查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日志已作为 zip 文件上传。

    日志仅包括经过的时间、V、I 温度。  已删除所有标题。

    此致、

    Julian

    e2e.ti.com/.../3465.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    我确实从 GPCCHEM 获得了您的日志结果。 您的误差很高。 此处看到的最大电池电压为15820mV。 这相当于每节电池3955mV。 这听起来不像锂离子电池的 Vmax。

    请将其切至完整状态或发送您的电池 DS、以便我们可以看到这里出现了什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    我刚刚使用刚充电的电池重新运行放电周期(上次充电到充满电和开始测试之间存在延迟)、我成功收到了一份报告。  感谢您在这方面的帮助。

    但是、它的最大偏差为3.72%。  这只是略高于建议的3%的最高水平、那么这是否重要?  我不需要超精确的结果。

    此外、我的电池组具有2个并联组、每组4节串联电池。  有2个并联组是否重要?  或者、在发送化学 ID 分析数据之前、我应该将电流减半吗? (配置文件允许指定4节串联电池、但没有用于指示可能存在多少个并联组的选项)。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    我很高兴该工具这次为您提供了结果。 偏差并不是很差。 您可以通过它获得可接受的结果。 不需要、您无需再次描述电池组的特性。 监测计可接受并联电池组作为一个堆叠。