This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:温度精度

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814318/bq40z60-temperature-accuracy

器件型号:BQ40Z60

您好!

在温度校准后、在内部温度和 TS1寄存器上读取的温度不准确。

在4秒的°°内、温度可以在实际值周围从-3 μ s 更改为+3 μ s。 它会影响充电周期。

它是否会随着黄金映像的计算而消失?

或者其他什么?

此致

Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilles、

    内部温度测量 IC 的温度。 TS1将测量环境温度、如果两者之间不相邻或如果两者靠近电池组、则热量会导致温度变化。 这是正常情况。 在室温和高温下、您的容量估计因温度而产生的增量最小。 低于0或-5°C 时、这会对容量估算产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    “环境”是什么意思?  

    目前、我们已将 TS1连接到位于电池组内的热敏电阻。

    测量值变为称为 "电池温度"的值

    我们没有热敏电阻来测量"环境"。 对我来说、"环境"是指房间的温度  

    您能再多解释一下吗?

    此致

    Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    环境是指电池组所在环境的温度。

    您可以使用内部热敏电阻来测量 IC 温度。 如果 TS1上的热敏电阻连接到电池组上的任何电池、则这将与 TS1不同。