This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22913:TPS22913C 关于 Ton 延迟时间

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811107/tps22913-tps22913c-about-ton-delay-time

器件型号:TPS22913

我发现导通时间超过了数据表(1048us)。 请参阅下面我在2ms 左右测量的波形。

输入电压为3.3V、即输入电容器。 40uF、输出电容。 2uF。  

根据3.3V 输入、我在数据表中找到的延迟时间为1048us。

我是否可以知道延迟时间有何不同? 谢谢。

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

     

    感谢您访问 E2E 论坛。

     

    我看到从您发送的波形中看、器件似乎没有遵循数据表中的规格。 这可能是由几个因素造成的。

     

    我注意到的第一件事是、数据表指出、从 Vin 达到50%到 Vout 达到50%的导通时间应为1048µs μ s、但它显示的导通时间约为3ms。

     

    数据表中显示的导通时间值是通过在负载上具有10Ω Ω 电阻获得的。 负载上的电阻会对器件的上升时间产生很大影响。 您能否提供有关连接到 Vout 的其他组件的一些见解?

     

    此致、

     

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我没有听到过你关于这个问题的反馈。 您是否能够解决您的问题?

    此致、

    Andy Robles