请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53624 您好!
我正在考虑使用 TPS53624为 FPGA 参考设计提供内核电压电源(0.95V、50A)。 在设计过程的步骤5中、数据表中提到了 DCR 感应电路的 Exel 解算器。 您能提供吗?
谢谢、
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.