This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:充电功能

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814706/lm5170-q1-charging-function

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

电动踏板车系统上需要使用两节电池。 一个是12V、另一个是48V。 客户希望使用 LM5170进行双向降压/升压充电。 LM5170是否能够实现此功能? 还是需要外部 MCU 来实现此充电控制功能? 是否有 TIDA 设计? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您推荐 LM5170。  

    LM5170适用于48V/12V 双电池系统的双向直流/直流转换器。

    LM5170 d/s 的第9.2节描述了针对双电池48V、12V 系统的60A 双相双向转换器的典型应用示例。 充电控制可由 MCU 确定。

    此参考设计可在您的输入和输出电压范围内运行、因此这将是一个良好的起点: http://www.ti.com/lit/ug/tiducs2b/tiducs2b.pdf

    谢谢、

    Richard