This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:开关 DC-DC 1 &安培开关输出时的负最大输入电压额定值

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813777/tps65910-negative-maximum-input-voltage-rating-on-the-switching-the-switching-output-of-dc-dc-1-2

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: TPS650861

大家好、

我们只想知道 PMI (TPS65910)内部直流/直流输出开关输出的负最大输入电压额定值。 请告诉我们、我们已经完成了数据表、但在"电气规格"部分中没有明确规定。 我们尝试对输出电压轨上的缓冲器进行1.1V 和1.5V 的调优、以减少根据此处所附的参考波形观察到的过冲和下冲。

请告知我们开关节点的负电压限制、以便我们可以决定是否需要微调缓冲器电路。

VDD_CORE_1V1开关波形

VDD_DDR_1V5开关波形

此致、

Krushang Gandhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个 IC 上大多数引脚的最小负电压列为-0.3V、但这是可在外部施加的最小电压。 TPS65910在数据表第10页的绝对最大额定值表中为所有引脚列出了-0.3V。

    开关节点是一个特殊引脚、开关节点上的过冲/下冲由 PMIC 本身生成。 下冲是正常的、是预期的、通常不会对 IC 造成损害。

    如果您正在设计缓冲电路、则可以对其进行调节、以尝试最大程度地减小导致过冲的上升沿上的振铃。 振铃的频率分量应易于识别。 我估计周期为4ns、因此频率约为250MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的参与。

    根据测试结果、我们将获得大约-1.2V 的负最大电压。 如果我们不想调整缓冲电路, 那么它是否会损坏 TPS65910或造成可靠性问题?

    此致、

    Krushang Gandhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krushang、

    Brian 本周不在办公室、因此我将帮助介绍。

    -1.2V 是合理的、我们的一些较新产品(如 TPS650861)具有适用于这些小瞬态的规格、设置为-2V、因此我不希望缓冲器在-1.2V 电压下是必需的。