This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:短路情况的热问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM51551-Q1, LM5060, BQ500100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813950/lm5022-thermal-issue-of-short-circuit-condition

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM51551-Q1LM5060BQ500100

您好的团队:

RD 反馈中的 LM5022存在热问题、在 SCP 和 OCP 条件下会导致故障 、并随附原理图。

Vin:9~36Vdc、Vout:5V、Iout:4A;20W 和 OCP 设置110%=22W,当 SCP 测试 时 ,10A 以上的次级侧电流会导致 MOSFET 损坏,初级侧 LM5022 (逐周期电流限制)和 MOSFET 损坏。

请在问题下面提供帮助,非常感谢。

我们能否加快 LM5022热 关断功能?(初级侧)

2.可否建议使用 OCP、SCP 功能的外部原理图作为参考?(次级侧)  

三、如何改进? 元件级(MOSFET Qg?) ? FB? 开关频率?  

e2e.ti.com/.../tidrlp3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenhsiang、

    感谢您使用 LM5022。 我无法查看您的原理图-您可以重新连接吗?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard Fu:

    上传,请检查,谢谢。

    此致 / Mark

    e2e.ti.com/.../5086.tidrlp3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    LM5022没有断续模式、这是我们的最新器件之一、LM51551-Q1具有这种模式。 断续模式是一种在长时间电流限制条件下保护转换器的功能。 您可以在数据表中看到这一点: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5155-q1.pdf

    如果您想使用 LM5022、我已经回答了您的以下问题:

    1) 1) 我们能否加快 LM5022 热 关断功能?(初级侧)

    答案:不、热关断功能是芯片内部的、因此无法按照您的要求更改。

    2) 2) 您能否推荐 OCP、SCP 函数的外部原理图以供参考?(次级侧)  

    答案:您可以使用另一个 IC、例如我们具有过流保护功能的电子保险丝之一。 例如、我列出了具有外部 FET 的 LM5060。 我还随附了一份应用手册、其中提供了一个外部电路、您可能会对 其有所帮助:http://www.ti.com/lit/ug/tidubu0/tidubu0.pdf

    3) 3) 我们如何改进? 元件级(MOSFET Qg?) ? FB? 开关频率?  

    答案:通常在 SCP/OCP 情况下、更改反馈电阻等系统参数不会改变此处的性能。

    但是、您可以对开关频率执行一些操作。 较低的开关频率将降低初级侧电流的平均值、从而降低热损耗。 您还可以调整 FET 和其他更大的组件的尺寸、使它们能够满足散热要求。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard Fu:

    由于价格问题,RD 不会选择 LM5060 ,请在问题下面提供帮助,非常感谢。

    LM5022+ bq500100如何? 需要您的帮助来推荐

    2. RD 还调查 OCP 功能的 OP,在 这种情况下哪个 P/N 更好?  参考设计?

    此致/ Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    目前没有涉及 LM5022和 BQ500100的设计。 如果您使用它来为 BQ500100供电、只要 LM5022直流/直流转换器电路经过适当设计、具有额外的保护电路、就可以正常供电。

    如果您的第二个问题涉及过流保护、最好查看 TI 在此处为 OCP:http://www.ti.com/power-management/power-switches/products.html 和 http://www.ti.com/power-management/power-switches/reference-designs.html#search?famid=100提供的不同类型的器件和参考设计

    谢谢、

    Richard