主题中讨论的其他部件:PMP、 TPS2373-4EVM-758、、、 PMP20551
团队、
我正在寻找有关以下情形的建议(如 TI 参考设计、应用手册):
- 具有16V 至57V 输入电压的 PoE/POE+-> 24VDC/2A
- 具有16至57V 输入电压的 PoE/POE+-> 12.5VDC/2.5A
-我们是否有一些可以支持 PoE 降压和升压的 TIDA/PMP (符合上述规格)?
-我们对这种情况有何建议? 这种想法是在两种用例中都使用类似的控制器。
-TPS23756EVM 或 TPS2373-4EVM-758是否可以与直流/直流 EVM 配合使用、作为上述规格的概念验证?
-http://www.ti.com/tool/TIDA-050023 对于功率级别似乎可以、但 Vin 范围太小(42至57V)。
对于直流/直流部分 、可以选择 www.ti.com/.../PMP7279。
作为起点、我查看了以下内容、但我无法找到与规格非常匹配的内容:
http://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?intype=DC&keyword=poe%20pd
提前感谢、
A.