This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:适用于51W、输入电压为16V 至57V 的 PoE 控制器(TPS2373/TPS23756)?

Guru**** 1472415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373-4EVM-758, TPS23756, PMP20551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813899/tps23756-poe-controller-tps2373-tps23756-for-51w-with-16-to-57v-input

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他部件:PMPTPS2373-4EVM-758、、、 PMP20551

团队、

我正在寻找有关以下情形的建议(如 TI 参考设计、应用手册):

  • 具有16V 至57V 输入电压的 PoE/POE+-> 24VDC/2A
  • 具有16至57V 输入电压的 PoE/POE+-> 12.5VDC/2.5A


-我们是否有一些可以支持 PoE 降压和升压的 TIDA/PMP (符合上述规格)?
-我们对这种情况有何建议? 这种想法是在两种用例中都使用类似的控制器。

-TPS23756EVM 或 TPS2373-4EVM-758是否可以与直流/直流 EVM 配合使用、作为上述规格的概念验证?

-http://www.ti.com/tool/TIDA-050023  对于功率级别似乎可以、但 Vin 范围太小(42至57V)。
对于直流/直流部分 、可以选择 www.ti.com/.../PMP7279。

作为起点、我查看了以下内容、但我无法找到与规格非常匹配的内容:
    http://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?intype=DC&keyword=poe%20pd

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A.、

    感谢您的提问。 需要澄清的是、16V 最小输入电压要求是 PoE 还是适配器电压? 客户是否关心是否符合 PoE 标准? 根据您的回答、这将帮助我缩小答案范围。

    此致、

    Brett

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    感谢您的回答。

    -> 16V 用于适配器电压/辅助电源。 PoE 的输入电压为36V 至57V。
    ->系统将不会通过 PoE/PoE+标准认证,但需要与任何商业 PoE/PoE 交换机进行互操作。

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、A。

    我建议将 TPS23756用于12V/2.5A 解决方案、因为这是2类应用。 除了使用 TPS23756 PWM 控制器之外、我建议使用与 PMP20551相同的功率级。 对于3型24V/2A、我建议使用 TPS2373-3。 遗憾的是、上述所请求的设计不超过 PoE 设计产品系列中的设计。 我将向您发送一条私人消息、我们可以继续离线讨论。 谢谢!

    此致、  

    Brett