This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:基于 AM5718的电路板上的电源轨短路

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811317/tps659037-power-rail-short-on-am5718-based-board

器件型号:TPS659037

大家好、

我们将 AM5718 处理器与 PMICTPS6590379ZWSR 配合使用(OTP:0X97)。 我们首先观察到电压轨 VDDA_PCIe 短路。 但是、由于其他电压是正确的、DSP 正在启动。 我们继续进行这项工作,但没有纠正问题。 2天后、另一个电源轨(VDDA_USB、VDDASATA)开始显示短路。 但由于我们的应用程序不需要 SATA 和 USB、因此操作得以继续。 但是、现在3.3 (VDDSHVx)电压也显示为短路。 在我们隔离 PMIC 和 DSP 时、短接在 DSP 侧、同时也会断言 PMIC 的电源正常状态。

这种不稳定行为的原因是什么? 请向我们提供可能的原因和解决方案(如果有)。

谢谢、

Rajneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajneesh、

    您是否仅在一个器件/电路板上看到此问题、或在多个器件/电路板上看到此问题? 如果仅发现一个器件存在问题、我会请求您将该器件更换为另一个器件、并确认问题与电路板无关、与该器件相关。 如果您确认了这一点、请联系当地的 TI 现场团队、以便从 TI 端开始故障分析流程。 此外、向我们发送 PMIC 原理图信息、以便我们从侧面查看它、看看这些是否是与原理图相关的任何应用问题。 如果您不适合通过 E2E 分享原理图、请通过直接消息发送您的原理图。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

     在我的原理图中、VDDA_CSI 电源轨由 LDOLN 供电、并随 VDDA_PER、VDDA_DDR 等一起斜升(如 图 5.1) 、但根据最新版本的数据表、VDDA_CSI 应由 LDO3供电、并与 VDDA_USB1、VDDA_USB2等一起斜升

    是否可以使用 VDDA_PER、VDDA_DDR 对 VDDA_CSI 进行缓升?

    此致、

    Rajneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    我将分享原理图的 PMIC 和 DSP 电源部分。 请查看原理图并提供宝贵意见。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_SCH_5F00_REVIEW.pdf

    此致、

    Rajneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajneesh、

    我可以查看您的原理图。 您能否确认您使用的是哪款 TPS659037器件? (完整器件型号)

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajneesh、

    您可以忽略上一条消息。 从您最初的问题中可以看出、您使用的是 TPS6590379。 原理图看起来正常。 您能否验证这种情况发生在一个电路板还是多个电路板上?

    此外、POWERGOOD 仅监控 SMPS 电源轨、而不是 LDO 电源轨。 默认情况下、它仅监控 SMPS12、在本例中为 MPU 轨。

    您是否具有 I2C 访问权限? 如果是、您能否检查 PMIC 中断引脚上是否检测到短路? 如果是、标记了哪些电源轨? 您能否读取以清除该位? 导轨是重新打开还是保持关闭?

    谢谢、
    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Natasha、 感谢您的回复。 我们现在只有一个板。 因此无法验证仅此电路板是否有问题。 实际上、在将 PMIC 与 DSP 隔离后、通过移除馈通电容器、PMIC 会生成所有电源轨。 目前,我无法访问 I2C。 我们计划更换 DSP。 请确认 VDDA_CSI (由 LDO_LN 供电)与 VDDA_DDR、VDDA_DEBUG 等的斜升不是问题。 谢谢 Rajneesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajneesh、

    LDO_LN 实际上在 VDDA_DDR 之前打开。 请参阅用户指南 http://www.ti.com/lit/pdf/sliu011中的 PMIC 电源序列

    谢谢、

    纳斯塔莎