This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ27510-G3:如何在不使用 bq27510evm 和 EV2300的情况下配置 BQ27510-G3

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, BQ27510EVM, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814845/ccs-bq27510-g3-how-to-configure-the-bq27510-g3-without-bq27510evm-and-ev2300

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件:BQ27510MSP430G2553BQ27510EVMBQSTUDIOEV2400

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI 团队、  

使用 BQ27510-G3设计原型(将 I2C 与 msp430g2553通信)并获得错误的 SoC 值(始终等于100)后,我知道 bq27510需要配置:在 将黄金闪存流文件上载到 bq 后提取黄金闪存流文件。  

我觉得我对所有这些都很了解,现在我有一些基本的问题要问:  

是否可以提取黄金闪存流文件并使用主机 MCU (msp430g2553)将其编程到不带 bq27510evm 和 EV2300的 bqq 中?

如果是,我需要使用什么软件 IDE 来实现它? 是 Bqstudio 吗?

有人能指导我学习教程或 pdf 文件吗?能谈谈如何提取黄金闪存流文件并对其进行编程吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您只能使用 bqstudio 来实现它。 您可以使用 ev2400将 bqstudio 连接到电路板。

    谢谢

    Onyx