This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:哪个寄存器受电压补偿的影响

Guru**** 2534240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814854/bq40z60-what-register-are-impacted-by-voltage-compensation

器件型号:BQ40Z60

您好!

在计算电压补偿并进行一些测试之后,我想知道新的电压值(补偿后)是否会对其他参数产生影响?

根据补偿计算,我们更改了的值:

低温充电电压、标准温度充电电压、  高温充电电压、  建议温度充电电压、

1) 1)我们是否需要修改 FD 参数? (设置阈值、清除阈值、设置%和清除%)?

2) 2)我们是否需要修改 FC 参数? (设置阈值、清除阈值、设置%和清除%)?

3)其他变更需要赔偿

此致

Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要充电电压补偿、因为我们会量化 df 中的值。 为了获得用于 CHG 补偿的足够电压、我们需要更改充电电压的计算方式。 这在文档 http://www.ti.com/lit/an/slua750/slua750.pdf 中显示。 您在1和2中列出的值用于电量监测。 这些值是电池组满足后、您会声明一个 FD 或 FC 情况、指示容量。 不过、与这些不同的是、LT chg V、ST、HT 和 RT chg V 与充电直接相关。 这将是监测计向充电器请求的电压、因此将影响电池组的充电方式。