This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:如何设置外部基准

Guru**** 2767375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814477/bq25505-how-to-set-an-external-reference

器件型号:BQ25505

大家好、我想弄清楚如何在不添加其他源的情况下向 VREF_SAMP 引脚提供恒定基准电压。 输入是一个微生物燃料电池(MFC)、其最大功率点约为0.5V。 我不希望 MFC 过度放电。 知道这一点后、我希望 MPPT 控制器的基准电压保持恒定、但似乎没有任何偏置电压可供我使用。 解决此问题的最佳方法是什么?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    遗憾的是、如果您不希望 VREF_SAMP 电压相对于 VIN_DC 上的开路电压、则必须使用外部电路提供基准。  并联电压基准通常消耗 mA 的电流。  低 IQ 线性稳压器可能是您的最佳选择。  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a05.pdf 就是一个示例。  您将获得0.8V 输出版本、然后将电压分压至0.5V。  您必须从 VSTOR = VBAT_SEC 为其供电

    此致、

    Jeff