This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:四轮的绝对最大额定值(&quot);电流调整与四轮;终端

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814500/lm2679-the-absolute-maximum-ratings-of-current-adjust-terminal

器件型号:LM2679

您好的支持团队、
关于 LM2679T-ADJ/NOPB、

请告诉我"电流调节"端子的绝对最大额定值。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于此引脚上不应强制施加外部电压、因此没有最小和最大电压额定值。

    但是、在我看来、可以肯定地说、最小额定电压为-0.1V、最大额定电压为+6V。