This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z950:BQ34Z950更改参数原因

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813400/bq34z950-bq34z950-changing-parameter-reason

器件型号:BQ34Z950
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

您好!

我将 bq34z950 IC 用于锂离子电池管理、4节串联电池和3节并联锂离子电池组、您能告诉我它背后的原因吗?

更改了电池参数
       
高级编号 参数 导入的 GG 文件值 导出的 GG 文件值
       
1 Delta 电压 4. 22.
2. CC 增益 7.514 4.453.
3. CC Delta 7.514 4.453.
4. 外部温度偏移 -0.8. -0.7
5. 电路板偏移 -21.3 -32.7.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在关断后初始化以及模式从 CHG 更改为 Relax 或 DSG 更改为 Relax 后、会重新计算校准参数。 但是、我们不希望您的温度偏移、cc 增益和 cc 增量发生变化。 其他参数很可能在循环后重新计算。 只有在显式完成校准或手动写入这些参数时、才能更改其余参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您的回复、请告诉我如何解决此问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想修复校准、最简单的方法是再次使用 bqevsw 进行校准。 请在此处打开校准插件并再次执行校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您的回复、我想问您如何防止电池出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    我想问您如何防止电池出现此问题。请尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非用户手动写入这些参数或测量仪表处于校准模式、否则这些参数不会改变。 在使用电量监测计的过程中、您只会看到偏移和 Δ 电压变化。