请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ3060 你(们)好 我们的电池组有问题、它具有 BQ3060。
它具有 CIM 设备故障、但我们平衡了电池并希望清除故障。
我按照 BQ3060技术参考中的步骤操作、但没有成功:
1.我从0x61地址读取 PFkey、该地址以73 26 12 17进行响应
2.之后、我先将 Pfkey 写入 ManufacturerAccess (0x0)- 17 12、然后写入26 73、但 CIM 标志不会消失。
您能帮助我了解为什么会发生这种情况吗? 以下是标志图像: