This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060:Pfkey 被写入 ManufacturerAccess (0x00)后、CIM 标志不会被清除

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814645/bq3060-cim-flag-is-not-cleared-after-pfkey-is-written-to-manufactureraccess-0x00

器件型号:BQ3060

你(们)好 我们的电池组有问题、它具有 BQ3060。

它具有 CIM 设备故障、但我们平衡了电池并希望清除故障。

我按照 BQ3060技术参考中的步骤操作、但没有成功:

1.我从0x61地址读取 PFkey、该地址以73 26 12 17进行响应

2.之后、我先将 Pfkey 写入 ManufacturerAccess (0x0)- 17 12、然后写入26 73、但 CIM 标志不会消失。  

您能帮助我了解为什么会发生这种情况吗? 以下是标志图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试另一种方法。 首先发送0x2673、然后发送0x1712。 这应该会清除 PF。