This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:TPS54560过热问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560, TPS54560EVM-515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810688/tps54560-tps54560-overheat-issues

器件型号:TPS54560

尊敬的 TI:

我正在使用以下规格开发 TPS54560

输入电压:24V

输出电压:12.4V

输出电流:4.2A ~ 4.4A

负载电阻器(3 Ω)用于在4.2A 至4.4A 的电流下绘制恒定 Iout、几秒钟后、IC 在150摄氏度过热并面临热关断。 我们对 TPS54560EVM-515进行了相同的测试、但在4.4A 下、IC 的结温仅为50摄氏度。

我们还检查了电源板是否正确焊接。

我已附上下面的原理图。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结温在很大程度上取决于 PCB 布局区域。

    您能否向我们发送 PCB 布局的图像、以显示接地层等

    此外、在 SW 节点上使用两个二极管的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    抱歉、它是 IC 的主体、而不是结温。 此外、我还想将 PCB 布局的附件发送给您。 你可以给我提供你的电子邮件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送至 frank.de.stasi@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭此功能。