This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:压降机制

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811088/lm73606-voltage-drop-mechanism

器件型号:LM73606

大家好、团队、

我的客户使用 LM73606进行 Type-C PD 输送。 当它们将输出20V 更改为5V 时、合规性测试失败1次。 原因是下降时间太长。

请告诉我电压是如何下降的。 我的意思是、我们想要了解该机制、客户希望更快地降低电压。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送原理图和布局?

    此外、您是否有介绍测试的文档

    以及"应对器件行为的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭此功能。