This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313:LM27313 + DAC 是否可用于动态可调输出(Vin 5V/Vout 12V~20V Iout 0.1A)?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814689/lm27313-does-lm27313-dac-can-be-use-in-dynamically-adjustable-output-vin-5v-vout-12v-20v-iout-0-1a

器件型号:LM27313

你(们)好,先生  

LM27313 + DAC 是否可用于动态可调输出(输入电压5V/输出 电压12V~20V 输出电流0.1A)?

如果是、您可以帮助检查所附电路是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boge、

    请添加一个10uF 输入电容器。  

    净反馈是否通过1k Ω 电阻器连接到 FB_10V? 请将其更改为10kohm 电阻器。