主题中讨论的其他器件: BQ24780S、 LM5155-Q1、 LM5155、 LM5122
您好!
我对 BQ25710几乎没有什么疑问。
我有一个 I/P 为24V 的应用、负载需要22-24V 的 V IN 范围。
我希望 在电源断电(电源断开)时使用超级电容(串联)实现备用电源路径、以提供22-24V 的输出电压。
*如果我使用2.7V 超级电容器(串联4个以生成10.8V 电压)。此 IC 可以升压10.8V 以使24/22V 电压正确吗? 或者、我是否必须使用电压高达22/24V 的串联超级电容堆栈?
*如果我必须使用此充电器 IC 实现备用电源路径、该怎么做? 或者是否有任何具有备用电源贴片控制器的充电器?
谢谢。