This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:使用堆栈超级电容将 BQ25710用作备用电源路径

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ24780S, LM5155-Q1, LM5155, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813892/bq25710-to-use-bq25710-as-back-up-power-path-using-stack-supercaps

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件: BQ24780SLM5155-Q1LM5155LM5122

您好!

 我对 BQ25710几乎没有什么疑问。

我有一个 I/P 为24V 的应用、负载需要22-24V 的 V IN 范围。

我希望 在电源断电(电源断开)时使用超级电容(串联)实现备用电源路径、以提供22-24V 的输出电压。

*如果我使用2.7V 超级电容器(串联4个以生成10.8V 电压)。此 IC 可以升压10.8V 以使24/22V 电压正确吗? 或者、我是否必须使用电压高达22/24V 的串联超级电容堆栈?

*如果我必须使用此充电器 IC 实现备用电源路径、该怎么做? 或者是否有任何具有备用电源贴片控制器的充电器?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshminarayana、

    我们使用 BQ24780S 多节电池充电控制器和外部升压转换器测试了概念双芯片解决方案、以实现您正在开发的应用。 请参阅下面的方框图。 在这里、只要系统存在、它就直接由输入源供电。 对于此概念、使用了2S 超级电容器实现、但可以将其扩展到您所需的电压范围。 当输入被移除时、它会触发充电器的内部比较器、以使外部升压转换器能够使用超级电容器输入来驱动系统负载。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    移除电源时、电容器电压升压(24V)、对吗?

    正如我看到的、升压备用 LM5155-Q1能够提供最大 电流为2A。 是否有任何具有更高电流额定值的升压备份?

    将 ChargerIC 与开关升压稳压器集成的任何设计指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshminarayana、

    更多升压控制器可从以下位置获取: http://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-up-boost/boost-controllers-external-switch/products.html。 只要控制器具有使能引脚、就可以用于此设计。 限制通常是软启动时间、以便进行足够快的调节以支持系统负载。  

    LM5155控制器是异步控制器、这意味着电流限制将由通过二极管的功率损耗决定。  

    有关升压控制器的更多信息、您可以发布另一个请求建议的线程。

    第一遍、您可以查看 LM5122这是一款同步升压控制器、因此您的功率限制将基于外部 MOSFET 的频率和尺寸。

    此致、

    Joel H