This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:PG 行为(TPS54325/TPS54525/TPS40170)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54325, TPS54525, TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809919/tps54325-pg-behavior-tps54325-tps54525-tps40170

器件型号:TPS54325
主题中讨论的其他器件: TPS54525TPS40170

大家好、

 

我对以下器件的 PG (电源正常)行为有疑问、因此您可以帮助回答此问题吗?

            TPS54325

            TPS54525

            TPS40170

 

问题:

它们具有 EN 引脚和 PG 引脚。

我想询问 PG 引脚在器件禁用时的行为。

所有器件都具有漏极开路 PG 输出、因此我认为 PG 引脚状态应为高阻态

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您是指 EN 为低电平、则 PG 引脚状态应为高阻态(如果它具有开漏输出)。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    我是 Kai、与 Sato-San 一起工作。

    客户获取了每个 PG 行为的信息、我附上了该信息。

    在客户案例中、PG 被上拉至外部3.3V 输出。

    CH1:3.3V_EN/该电压显示外部3.3V DCDC 使能输入

    CH2:3.3V_OUTPUT /该电压显示外部3.3V DCDC 输出

    CH3:3.3V_PG/该电压显示了外部3.3V DCDC PG 输出

    如果 TPS 器件具有开漏输出、则标题中提到的 SAT-SAN 的 PG 引脚状态应为高阻态。

    在客户案例中、PG 连接到外部3.3V、因此 EN 为"低电平"的 PG 输出应上拉至3.3V、但实际上它在附件中连接到 GND。

    您是否知道当 EN 为低电平时 PG 输出不是高阻态但连接到 GND 的原因?

    e2e.ti.com/.../PG-behavior.pptx

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当这三个器件的 EN 为低电平时、其行为似乎不是开漏输出、因此 PG 输出不是高阻态 这可能是因为 、虽然器件由 EN 关断、但 仍有一个信号设计用于将 PG FET 断开以将 其接地。 这应该是一种通用设计、但如果您使用另一个器件、我们仍需要进行检查。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的评论。

    我了解这三个器件 PG"当 EN 为这三个器件的低电平时、行为不是开漏输出、因此 PG 输出不是高阻态"。

    我想、如果 Vin/Vcc 连接到 GND (无电源)、PG 应该为 Hi-Z

    你怎么看?

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果器件完全没有电源。 谢谢。