This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:以10A 电流限制并联

Guru**** 2766725 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS25982, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814352/tps1663-connect-in-parallel-for-10a-limit

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件: TPS25982LM5069

TPS1663是否可以并联、每个均具有5A 限制、以实现10A 电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    是的、这些可以并行连接。 但通过每个器件并联的电流可能不相等。

    您能否为您的设计提供以下要求? 我们可以建议其他器件。

    • 最大和最小输入电压
    • 最大输出电流
    • 所需的保护特性(欠压、过压、反极性保护、反向电流阻断、过载/过流、 浪涌电流限制)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这用于24V (+/- 10%)的配电和电流限制。

    主要问题是将输出电流限制为最大13A、以实现短路保护/接线电流限制。 ~9A 的最小限值应足够、10A 标称值是实现此目的的良好目标。 需要 UVLO、OVLO 和浪涌限制、但不需要。

    我确实发现 TPS25982看起来更适合、但系统中有48V 电压、可能希望能够承受48V 输入电压。

    我还考虑了 LM5069、但不需要外部 FET 和电流感应电阻器是一个优势。

    感谢您的帮助、

    Matt