This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843-HiRel:5962-8680601EA &放大器;5962-8773901XA 类类型请求。

Guru**** 2506595 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843-HIREL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814426/uc1843-hirel-5962-8680601ea-5962-8773901xa-class-type-request

器件型号:UC1843-HiRel

很好的售后服务

请帮助我们了解5962-8773901XA 和5962-8680601EA 的课程类型是什么?  

DLA 图允许器件 M 级或 Q 级、如果后缀中没有第三位数字、我无法验证。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    UC1843-HiRel 是一款 KGD 器件。  我认为这个问题与此完全无关。

    这是一张不同寻常的图纸、因此我必须与 QA 部门核实、以回答另外两个问题。  应该能够很快回答。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    下面是 QA 的反馈。   BTW、这可能会在常见问题解答中发布。

    --

    一个器件–一个器件型号系统

     

    DLA 允许在"一个器件-一个器件型号"系统下对微电路进行标记。  以下摘自标准微电路图(SMD):

     

    一个零件-一个零件号系统: 以下所述的单个器件-一个器件型号系统已经开发、可在四个主要微电路要求文档(MIL‑H‑38534、MIL‑I‑38535和1.2.1的 MIL‑STD‑883)涵盖的相同通用器件之间进行转换、而无需生成唯一的 PIN。 这三个军用要求文档代表不同的类别、以前当器件制造商将军用产品从一个类别升级到另一个类别时、升级产品的优势无法提供给原始设备制造商(OEM)、而原始设备制造商(OEM)则通过合同锁定在原始唯一 PIN 中。 通过建立涵盖所有三个文档的一个器件型号系统、OEM 可以获得适用于给定通用器件的最高级别、以满足系统需求、而无需修改原始合同器件选择标准。

     

    因此、以前作为 M 类发布的器件现在将构建为 Q 类、而无需更改可订购器件型号或器件标识。

     ----

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水