This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97394Q4M:无法通过辐射发射测试

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD97394Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814128/csd97394q4m-cannot-pass-radiated-emission-test

器件型号:CSD97394Q4M

helloe2e.ti.com/.../_385EC489_cigarjak9v.pdf

我们在支持 Apple 7.5W 快速充电的无线充电器 TX 产品中使用 CSD97394Q4M。

现在、我们的无线充电器无法通过 KC 标志(韩国 认证)的辐射发射测试。

详细结果位于封闭文件中。  请参考!

请 尽快提供一些建议!

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、  

    您能否在开关节点和启动电阻上使用 RC 缓冲器来降低开关节点上的电压尖峰和振铃?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    您的测试结果显示、在180MHz 至200MHz 频率下、辐射发射峰值高于标准限值。 要让无线充电器通过辐射发射测试,请 将以下组件与 CSD97394Q4M 配合使用:

    -Boot R: 从2.2欧姆开始,您可以将其增加到10欧姆,直到开关节点峰值低于20V

    -Snubber C=2.2nF/0402/50V/X7R

    -Snubber R=1 Ω/0805

    此致、

    Lucian