This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758EVM-080:如何在此电路中实现补偿

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814060/tps23758evm-080-how-to-achieve-the-compensate-in-this-circuit

器件型号:TPS23758EVM-080
主题中讨论的其他器件:TPS23758

您好、E2E、

您能告诉我们 TPS23758 如何实现补偿吗?

当我学习该电路时、我认为通过 电压信息来自第二侧以实现电压模式补偿。

对吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    补偿 PSR 反激的方法类似于光耦反馈反激(为功率级找到 Cout 极点、RHPZ 和 ESR 零点)、除非反馈位于偏置绕组上、 您必须通过变压器的匝数比将输出电容和负载反射到偏置绕组。 然后、您可以类似地对其进行补偿(误差放大器零和高侧反馈零)、就像对光耦反馈反激式转换器一样。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    我在偏置方面找到了一个电阻器 R4。

    您能不能告诉我们它的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    负载有助于改善次级负载调节。 我们对其进行了优化、以便在次级侧的满负载范围内实现良好调节、并最大限度地降低功率耗散。  

    谢谢!