Other Parts Discussed in Thread: CSD87333Q3D, CSD17551Q3A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 主题中讨论的其他器件:CSD87333Q3D、 CSD17551Q3A
我的设计的最大输入电流为3A,我是否可以使用 CSD87333Q3D 作为开关 MOS?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CSD87333Q3D, CSD17551Q3A
我的设计的最大输入电流为3A,我是否可以使用 CSD87333Q3D 作为开关 MOS?
您好!
您可以比较您选择的电源块 CSD87333Q3D 的静态和动态特性与我们在 EVM CSD17551Q3A 上使用的 MOSFET。
使用此电源块的控制器的行为不会受到显著影响。 不过、我将注意到、这些 FET 增加的串联栅极电阻是 EVM MOSFET 的两倍、这意味着导通和关断时间会更慢。 与基于 EVM 的数据表上的测量相比、这可能会导致效率降低。
除此之外、电源块的所有其他特性与 EVM 功率级相当相似。
主要考虑因素是避免出现非常大的 Qg、Rdson、Ciss、Qgd 和 Vgs (th)。 所有这些都将影响 MOSFET 完全导通的速度以及它们也可以导通的电阻水平。 将 EVM MOSFET 用作参考点。
此致、
Joel H