This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21220:UCC21220使用问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814580/ucc21220-ucc21220-usage-issues

器件型号:UCC21220

您好:

UCC21220无法产生负压端、这有助于 IGBT 快速关断。 UCC21220是否有任何其他方法可生成负电压?

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    UCC21220可配置为具有负关断功能。 请参阅 UCC21220数据表中的第10.2.2.7节(具有输出级负偏置的应用电路)。 本节介绍了使用 UCC21220生成负关断的几种不同方法。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John