Other Parts Discussed in Thread: TPS3808
我们使用的是5V 供电的 TPS3808G50DBVT。 根据数据表、MR 引脚有一个内部上拉电阻器、通常为90K。 数据表提供的最小值为70K、但不提供最大值。 e2e 情况(e2e.ti.com/.../108036 MR 最大内部90K 电阻值)建议在典型值中增加40%将提供最大值、即126K。 内部上拉电阻可以在70K 到126K 之间的任意位置。
我们没有为 MR 引脚添加外部上拉电阻器。 它由开漏驱动器驱动。
为了确保在所有工作条件下都能正常工作、我们必须考虑所有泄漏电流源。 这包括开漏驱动器的泄漏、它必须包括 TPS3808内部的任何泄漏电流、该电流还必须流经该内部 MR 电阻器。
换而言之、MR 引脚可能连接到某些内部缓冲电路、该电路将具有一定的泄漏电流。 该缓冲器输入电路可能会拉出或灌入泄漏电流(稍后会讨论更多内容)。 总之,我们可以将泄漏电流作为2个泄漏电流的总和来讨论:从外部连接到 MR 引脚的器件泄漏电流,以及从 MR 缓冲器输入电路泄漏电流。 希望这有道理。
数据表中的 MR 引脚 VIH 最小值为0.7 * VDD (在我们的简单示例中为3.5V)。 e2e 案例(e2e.ti.com/.../1958567 MR 最大内部泄漏电流#1958567)确认 MR 引脚不是施密特触发器、因此不能保证迟滞。
话虽如此,我们需要确保流入内部 MR 上拉电阻器的所有泄漏电流之和不会使电压降至3.5V 以下。
当内部电阻器的最大值为126K 时、可容忍的最大总泄漏电流(来自所有源)为(5–3.5)/126K =~ 12uA。 数字器件的最大泄漏电流规格大约为10uA、这种情况并不少见。 因此、如果我们的开漏驱动器最大泄漏电流 为10uA、则内部 MR 引脚泄漏电流仅为2uA 左右。
因此、我们最终得到了一个问题。 在工艺、电压、温度和寿命期间、最坏的 MR 引脚内部泄漏电流是多少?
在相关的注释中、TI 能否告诉我们 MR 缓冲器输入电路泄漏电流是否可以朝任一方向流动、或者是否不会流过内部 MR 上拉电阻器? 换句话说、有时我们会看到泄漏电流的+/-规格、这意味着它们可能流入或流出器件。 符号通常表示流出器件的电流;+符号通常表示电流流入器件。 那么、MR 引脚内部的泄漏电流是流入 MR 引脚内部电路、还是流出它们、或者可能双向流动? 当时的想法是,如果我们知道这些内部泄漏电流总是从 MR 缓冲器输入电路流出,那么它们不会计入我们担心的内部上拉电阻器上的压降,对吧?
提前感谢。