This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:移除 S3引脚上的下拉电阻器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814684/tps51116-removing-pull-down-resistor-on-s3-pin

器件型号:TPS51116

大家好、

当不使用 VTT 时、客户能否直接将 S3引脚连接到 GND、而不是移除 S3引脚上的1k Ω 下拉电阻器?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    如果未使用 VTT、可以将 S3引脚短接至 GND。 不要悬空引脚。  

    谢谢