This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:TPS25942A 能够在器件启用后更改电流限制

Guru**** 2532630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814070/tps25942a-can-tps25942a-change-current-limit-after-device-enable

器件型号:TPS25942A

大家好、

客户希望使用 TPS25942A 作为 Type-C 输出的电源开关。

我们在 Type-C 电源开关等此器件方面是否有经验?

他们想知道的是、TPS25942A 能够在器件启用后更改电流限制和 OVP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    OVP 和电流限制阈值可在器件启用后进行调节。 对于 OVP、我建议使用单独的电阻梯、以免其改变 UVLO 阈值。

    客户询问的最大工作电压和瞬态电压支持是多少。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    客户的系统需要5V/3A 和9V/2A。

    谢谢

    请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    谢谢!

    TPS25942A 将适用。

    此致、

    Rakesh