This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62827:效率不高

Guru**** 2797375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62827, TLV62095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813227/webench-tools-tps62827-efficiency-not-good

器件型号:TPS62827
主题中讨论的其他器件: TLV62095

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

我尝试将 tps62827 3.3Vin 更改为0.95v@4A 仅在70%满负载时效率。

以前的解决方案 tlv62095在满载时仍具有80%的效率,请问 tps62827为何比 tlv62095更好,但效率较差?  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试打开链接、但仅是开始新设计的页面。 是否可以再次发送或导出为其他格式? 您是否在 tps62827和 tlv62095的比较中检查了无源器件是否相同? 您是否了解了这两个器件在 D/S 中的效率曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    由于不活动、我将关闭此帖子、但您可以重新打开它、我很高兴再次为您提供支持。