This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851-Q1:VDD=3.3V 时的最大 VOL 是多少?

Guru**** 2519570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814496/tps3851-q1-how-much-is-the-maximum-vol-at-vdd-3-3v

器件型号:TPS3851-Q1

大家好、

我想知道 TPS3851G33EQDRBRQ1在 VDD=3.3V 时的最大 VOL。

VOL 最大值在 VDD=5.0V 和 Ireset=3mA 时指定、为0.4V。

由于目标 IC 复位引脚的 VIL 最大值为0.35V、我想知道这是否可行、可以在 VDD=3.3V 时使用此器件进行控制。

如果您可以共享数据表中图13和图14的 VDD=3.3V 版本、那将非常好。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    电压取决于复位电流和 VDD (过驱)电压。 VDD = 1.6V 时 VOL 与 IRESET 的最坏情况图。 VDD = 3.3V 的性能将优于此。  

    通过查看数据表中的图12、您可以得出结论:对于 VDD = 3.3V、IRESET<2mA 时、VOL 将小于0.35

    此致

    Trailokya