This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:如何利用现有设计将负载电流从12V/2A 增加到12V/5A 输出(原理图审阅)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP8861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814446/ucc2897a-how-to-increase-the-load-current-from-12v-2a-to-12v-5a-output-with-existing-design-schematic-review

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:UCC2897PMP8861

e2e.ti.com/.../UCC2897_5F00_Schmatic-review-for--12V-with-5A-load.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    如果此设计是针对12V 2A (24W)输出设计的、那么在不重新设计电路的情况下、您将无法获得4A (48W)输出。

    您可以使用 UCC2897A 的 Excel 计算器帮助进行组件选择、也可以检查参考设计以查找合适的48W 参考电路。 例如、所连接的 PMP8861是具有18V 至72V 输入的12V/120W 有源钳位设计。

    http://www.ti.com/lit/df/slurae0a/slurae0a.pdf

    这是您满足要求的最佳选择。

    此致

    John