This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:v1.3.92.3不能正常工作。 "发生错误"在启动序列中显示。 日志显示"框架事件错误"。

Guru**** 2587535 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810243/bqstudio-v1-3-92-3-doesn-t-work-an-error-has-occured-displays-at-the-startup-sequence-log-shows-frameworkevent-error

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他部件:BQ40Z80BQ25713

尊敬的 TI 专家:

我安装了 BQSTUIODTEST (v1.3.92.3)来访问 bq40z80。

软件在每个启动序列上崩溃、并且日志文件中记录了"FrameworkEvent error"。

注意:BQSTUDIO (v1.3.86.3)工作正常。

操作系统:Windows 10 Pro x64

有没有办法解决这个问题?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    我们将向工具开发人员通报此问题。 请使用之前的版本、直到其解决。 感谢您将此事提请我们注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我们一份安装日志吗? 此外、您能否确认是否已将其安装到全新目录中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装到默认(c:\ti)目录。

    这是一个日志文件。

    e2e.ti.com/.../1560324724045.log

    此致、

    Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在启动期间也收到了一条错误消息。 我卸载并删除了 BatteryManagementStudio 目录(在阅读了 Batt 关于 clean 目录的问题后)、然后重新安装、现在它正在运行。

    显然、以前稳定版本的一些错误已经修复(我正在使用 BQ25713 EVAL 板)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Elder。 Shin、您可能想尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Elder、Batt。

    已卸载所有工具并删除所有文件(c:¥ti)。

    之后,重新安装 v1.3.92.3现在可以成功地工作。

    此致