This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:最小开关线圈电感应基于哪个负载?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814594/tps54335a-which-load-should-the-minimum-switch-coil-inductance-be-based-on

器件型号:TPS54335A

您好!

这是一个相当一般/基本的问题、但由于我正在考虑具体使用 TPS54335A、我想在此提出。

在许多降压稳压器的指导原则中、需要计算最小开关线圈电感。 TPS54335A 也是如此。 它随开关频率和输出电流而变化。 现在、在我的具体案例中、空间非常有限、因此我想使用尽可能小的线圈。 同时、我的负载条件也会发生很大变化。 在某些情况下、我将消耗500-800mA 的电流、而通常负载将接近1-10 mA。

根据10mA 负载而不是1A 负载计算最小电感表明电感要高得多。 如何解读该指南、它是否建议我使用从最小负载计算出的较高电感或从最大负载计算出的较低电感?

如果我使用较低的电感(基于较高的输出电流)、我会遇到问题吗? 我想最小电感要求可能基于最高负载、从而确保电感至少足够高、以确保 I 足够快、能够达到该电流水平(di/dt = V/L)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于数据表中用于计算最小电感的公式、应使用最大输出电流 Iout=3A、而不是应用中的实际负载电流。

    肖恩