This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:未使用的引脚连接问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814562/tps65400-unused-pin-connection-question

器件型号:TPS65400

你(们)好  

您是否建议如何连接 TPS65400未使用引脚以下的引脚?

41 I2CALERT

42 SDA

43 SCL

我能否在没有 提到任何上拉或下拉的情况下打开这些引脚  

数据表第58页(9.2.1.2.4示例配置)。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    是的、根据数据表、您可以将其保持浮动。

    但就个人而言、对于未使用的 I2C 引脚、我更希望将 SCL 和 SDA 上拉至3.3V (TPS65400中的 VDDD)。  

    此致、

    Hao