请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 主题中讨论的其他器件: BQ24773
我想选择电池充电芯片、我的要求是:
输入电压:DC12V
最大充电电流:5A
电池:3S 18650电池
电池封装电压:11.1A
I2C 通信
过流保护
我发现 BQ25713和 BQ24773 都符合要求。
我的问题是:如果我使用 BQ24773、我是否应该 在 输入端口增加一个额外的升压电路?
哪 种解决方案更好:具有 升压 IC 或其他 IC 的 BQ25713或 BQ24773?