Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ2961
主题中讨论的其他器件: BQ2961
尊敬的先生或女士:
该主题中提到的 TI 器件具有出色的性能、并有详细的文档记录、但缺少一项功能。 详细信息如下。
1) 1)我们正在设计平板电脑娱乐设备。 锂聚合物电池管理器是 bq40z50r2、充电由 bq24725a 完成。 两个器件都连接到由 stm32f0托管的同一 SMBus 通信接口。 必须在 PEC 打开或关闭模式下初始化 stm32f0 SMBus。 由于 BQ24725A 、我们无法激活 PEC 功能。
2) 2)当我们向 bq24725a 发送电流电压和充电电流时、我始终有问题。 如果由于 EMI、smbus 数据包错误且锂聚合物充电电压将超过该值、该怎么办? 我知道 bq40z50r2 电池管理器为我们提供了多种保护(包括输入 MOSFET、永久故障热熔丝、独立 bq2961保护)、这不是一个安全问题。 但是、我认为用户不会很高兴看到平板电脑充电问题 、也没有明显的原因。
2A)顺便说一下 、当 chargeVoltage 命令提供的值小于电池实际电压时、bq24725a 将会出现什么行为? 例如、chargeVoltage = 9V、电池电压为10V。
3)系统工程。 根据应用文档、我们知道一些敏感的原理图部件需要以模拟接地为基准。 从这个角度来看、设计单独的电路板将非常方便、该电路板放置在靠近电池的位置、并且仅包含电池管理和充电功能(电池槽片实际上可以焊接到此类专用电路板上)。 在这种配置中、我们的中央板将具有单个数字接地。 由于 SMBus PEC、我们不能这样做、因为我不喜欢平板电脑内不包含校验和的"长"接口线。
很抱歉、说了很多话。 我们正在努力提供最佳设计、这会降低技术解决方案的性能...
也许在某些新版本中、TI 将能够支持 SMBus PEC 机制。
谢谢你
安德烈