This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:关于输出电流

Guru**** 2547510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810775/tlc5940-about-output-current

器件型号:TLC5940

大家好、

我对输出电流的绝对最大额定值有一些疑问。

写入输出电流为130mA 直流电流。

这是否意味着它不包括瞬时电流、例如电源 瞬态和负载瞬态?

建议的工作恒流高达120mA。

根据数据表、恒定电流误差高达8%、因此120mA * 1.08 = 129.6mA、设置为120mA。

如果添加线路调节和负载调节功能、则电流将超过130mA。

恒定电流可以通过外部电阻器设置、但这是否意味着电阻精度必须在0.3%以内才能不超过 130mA 的绝对最大额定值?

我知道用户应该只关心恒定电流设置。

请告诉我是否不正确。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有此问题的更新?

    130mA 是否写入每通道的绝对最大额定值?

    是否正确、这不是总共16个通道?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有此问题的更新?

    我必须立即决定是否可以使用这种方法。

    我们将在50mA 时使用至少10个通道。

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshida、

    130mA 最大值意味着设计的直流电流不应大于130mA,不包括通道到通道、线路、负载的误差。

    对于该器件、请勿将电流设置为大于120mA、这应该没问题。

    此致、

    肖恩