This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2001C:电源开关解决方案选择

Guru**** 2812955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813755/tps2001c-power-switch-solution-selection

器件型号:TPS2001C

您好:

TI 具有符合以下规格的电源开关

最大电压19V、输出电流限制5A

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、肇勇、

    我搜索了类别、找不到那么高的电压产品。

    对于5A 电流、我认为您可以并联使用两个电源开关或双端口电源开关。

    您能告诉我您的应用是什么? 为何需要如此高的电压。

    如有、随时与我联系。

    如果已解决、请帮助点击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ziv

    感谢您的支持。

    保护中使用的电压和电流

    此致

    Leon

    文晔集团 μ A

    广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

    手机:(86) 159 8985 2994

    电话:(86) 755-26743880 分机:6643

    传真:(86) 755-26743990