This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要升压转换器建议

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2622, TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814463/need-boost-converter-recommendation

主题中讨论的其他器件:LM2622TPS61372

团队、

我需要将5.0 (或3.3)升压到6.6V。 输出电流要求最大为0.2A,但我考虑的器件在.35至0.5A 范围内。 尺寸和效率是主要限制因素。 我所了解的唯一 TI 器件是 LM2622,相对而言,它的占用空间很大,静态电流很高。

请告诉我这方面最好的家人。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Braavos、

    请查看 TPS61372。