This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3711:传播延迟

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810342/tps3711-propagation-delay

器件型号:TPS3711

您好!

高到低传播延迟(tpdHL)和低到高传播延迟(tpdLH)的最小值和最大值是多少?
它不必是保证值。



此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San、

    我们似乎没有从外部对该延迟最小值和最大值进行规格说明。 我会使用这些典型值、这些值可能会根据您的测试条件或温度略有变化。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav-San:

    感谢你的答复。
    如果它不是保证值、则没有问题、那么您能否调查该信息?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San、

    我会为您研究这个问题、但我很确定这些数据不存在。 我假设规格内的一般容差为+/-5%、但我不确定。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San、

    我找不到最小或最大数据、因此我假设是通用+/- 5%。 这可能不包括所有温度范围、但它将是典型值的通用范围。

    谢谢、

    Abhinav。