This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:并行运行时的同步输出

Guru**** 2533020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814479/tpsm846c23-sync-output-in-parallel-operation

器件型号:TPSM846C23

您好!

TPSM846C23 DS 提到了在 SYNC 引脚上强制输出时钟的功能。 在并行操作中、是否可以通过强制在主器件上输出 SYNC 来消除外部同步时钟? 谢谢。

此致、
Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SYNC 引脚上必须有一个外部同步时钟提供给主器件以进行并行操作。 第7.3.20节并行操作 对此进行了详细说明。 '主器件和从器件的 SYNC 引脚必须在所需的开关频率下提供一个50%占空比时钟信号。' 这可确保它们以相同的频率运行、同时最大限度地减少延迟。

    几乎所有并行操作解决方案都需要外部同步时钟。

    此致、

    Jimmy