This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:请帮助提供输入电容建议

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813902/lm5175-q1-please-help-to-advise-input-capacitance

器件型号:LM5175-Q1

您好、先生、

工作条件为6V-20V 输入、8.5V 输出、2.1A 输出电流。

当前设计在输入侧为68uF (POSCAP)和3*10uF/1206/35V MLCC。

请帮助您建议是否可以将输入68uF POSCAP 替换为7*10uF MLCC?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议在设计中保留 POSCAP 的占用空间、但您可以根据需要填充。 如果您要添加更多 MLCC、请记住、MLCC 将根据电压偏置对电容进行降额。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    由于需要考虑布局空间、客户无法保留 POSCAP 位置。

    我们是否可以建议它们放置 MLCC 电容、但需要考虑直流偏置?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果是这种情况、我建议在电路板上放置 MLCC 电容、但将其中一个电容与阻尼电阻串联。 是的、也请他们考虑直流偏置

    如果不需要、该电阻器可填充为0欧姆、但最好具有该电阻器。 如果阻尼微不足道、您可能会发现在负载阶跃期间、由于寄生电感和电容之间的谐振、可能会发生振荡;并且可能会破坏直流/直流转换器的稳定。  

    谢谢、

    Richard