This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:SEPIC 拓扑中基于 LM5022的 DC/DC 突然停止工作

Guru**** 2524250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814345/lm5022-dc-dc-based-on-lm5022-in-sepic-topology-suddenly-has-stopped-working

器件型号:LM5022

您好!

我的基于 SEPIC 拓扑中 LM5022的直流/直流转换器突然停止工作。 没有什么东西被烧坏(至少我看不到任何东西被烧坏或难闻)。 我刚刚关闭并再次打开转换器、之后输出上不再有可用的电压。

当前 LM5022上的电压为:

VIN = 12、2V

RT = 1、98V

VCC = 7V

FB = 2V

CS = 0V

OUT (引脚5)= 0V

ULVO = 1、67V

COMP = 0V

直流/直流输出上的电压约为2V。

我已经验证了输出晶体管和二极管、它们都工作正常。 请建议如何验证 LM5022是否烧坏。

这是我的设计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tadeusz、

    感谢您在设计中考虑使用 LM5022。  

    您能否拍摄电路板和测试设置的图片? 您的设计是否在任何更高的输入电压下工作?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我还尝试使用20V 作为输入电压。 我使用这个直流/直流转换器近5个月、昨天倾斜工作正常。

    请在下面找到我的电路板的"图片"(电感器位于底部 U2下方)。

    提前感谢您的任何建议。

    TT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TT、

    我指的是实际的 PCB/硬件。

    从您给我的结果来看、IC 似乎没有行为错误。 您的 COMP 电压为0V、因此您的占空比也为0V、如引脚5上所示。 这遵循部件行为。   

    我认为 FB 引脚上的电压为2V、而不是通过电阻分压器产生的较低电压、这有点奇怪、因为输出也是2V。 您能否检查输出电阻分压器并查看是否有任何元件松动、开路或短路?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    正确、R13 (在输出电阻分压器中)有一个引脚未正确焊接(但直到昨天它仍然工作)。 我不希望这个地方成为错误的根本原因。

    非常感谢、

    Tadeusz