This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:BQ24715终止阈值电流

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814105/bq24715-bq24715-termination-threshold-current

器件型号:BQ24715

尊敬的 TI:
   请帮助确认以下两个应用问题:

  1、 是否可以设置 BQ24715的端子充电电流?  如何确定何时进入终端充电阶段?

   2、 当电池充满电时、作为电池功耗、 何时开始充电、IC 是否会自动判断此情况?

  谢谢!

此致!

沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    1) 1)没有内置端接电流设置。 在 CV 模式下、BQ24715允许充电电流逐渐降至零。 如果需要终止、则主机负责控制此行为。

    2) 2)当 VBAT 降至充电电压以下时、BQ24715将自动开始为电池充电。

    此致、

    Angelo