This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:电池测试仪的 LM5170额定值如何

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813642/lm5170-q1-how-about-the-lm5170-rating-for-battery-tester

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

你(们)好,先生

我想使用 LM5170进行电池测试仪双向运行

直流总线为180V、电池侧为100V

LM5170能否实现功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您提出您的问题。

    LM5170的绝对最大额定值为100V 、因此不建议将其用于此应用。

    谢谢、

    Garrett